请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H3301-SP 你好
我想知道是否有任何数据表明老化对该组件的影响。 由于这是一种耐辐射组件、专为空间应用而设计、因此我想知道在-55°C 至124°C 下32、000小时后的误差容限
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我想知道是否有任何数据表明老化对该组件的影响。 由于这是一种耐辐射组件、专为空间应用而设计、因此我想知道在-55°C 至124°C 下32、000小时后的误差容限
谢谢你