This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H3301-SP:老化降级效应

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735923/tps7h3301-sp-aging-degradation-effect

器件型号:TPS7H3301-SP

你好

我想知道是否有任何数据表明老化对该组件的影响。 由于这是一种耐辐射组件、专为空间应用而设计、因此我想知道在-55°C 至124°C 下32、000小时后的误差容限

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Miguel、

    对于 SP 器件、该器件应在32000小时后保持在-55°C 至124°C 的温度范围内。

    这是您想要的信息吗?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是我想要知道的。 器件将持续多长时间、我可以确定组件的行为是否符合规格。 谢谢、这些信息是否保存在相关的数据表中、您能向这个方向指出吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Miguel、

    我们在图中添加了许多较新的器件、以显示器件工作小时数与温度之间的关系。
    该数据表中没有该图、因此我不得不查找数据。

    通常、当购买 SP 器件时、我们将共享有关寿命测试/辐射测试的特定数据。

    现在、我可以评论"对于 SP 器件、在32000小时后、器件应保持在-55°C 至124°C 的数据表规格范围内。"

    谢谢、
    Daniel