This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:短路输出电流和内部 FET

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735512/tps61232-short-circuit-output-current-and-internal-fet

器件型号:TPS61232

根据数据表的第9.2.1节和图12、我在典型应用中使用 TPS61232来实现2.3V 至5.5V 输入、5V 输出转换器、它在我大约1A 的负载下非常出色。

在测试短路输出条件时、我希望它按照数据表8.3.2中的说明进入限流操作、但是、它会将 SW 上的开关 FET 永久地短接至接地。

我不记得我是在输出运行时还是在上电之前短接输出、但在我进行更具破坏性的测试之前、我想知道这些结果是否正常、 如果是这样、我可能会在我的设计中添加一个串联 PTC、以实现短路输出保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    TPS61232没有短路保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我们将在输出电压上安装1.5A PTC