This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:当在输入电压之前启用上电时、此应用是否有问题?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735752/tlv700-does-this-application-have-problem-when-enable-the-power-up-before-vin

器件型号:TLV700

大家好、

在 TLV700/3的 Vin 之前启用上电时、此应用是否有问题? 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    数据表中使能引脚的绝对最大额定值为 Vin + 0.3V 或6V、以较小者为准。 使能电压不能在 Vin 之前斜升。