This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:当 VIN 引脚未通电时、PGOOD 引脚的行为如何?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735624/tps51200-how-does-pgood-pin-behave-when-power-is-not-supplied-to-vin-pin

器件型号:TPS51200

尊敬的 Sirs 或 Madams:

请告诉我、当 VIN 引脚未上电时、PGOOD 引脚的行为是如何的。

当 VIN 引脚上电关闭时、PGOOD 引脚是否灌入电流并将与其相连的信号线设置为低电平?

或者、当 VIN 引脚上提供的电压低于2.375V 时、PGOOD 引脚是灌入电流还是变为高阻态都未知?

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanaka-San、

    当未施加 VIN 或 VIN 电压低时、PGOOD 引脚不受控制、但在这种情况下、PGOOD 引脚和接地之间存在一些阻抗。

    如果 PGOOD 上拉电阻器值较小、并且在附加 VIN 之前上拉电压会上升、则 PGOOD 引脚可能会被上拉至特定值。

    为避免这种情况、请将 VIN 用于上拉电压、并 为 上拉电阻器使用适当的值(建议大于10k)。

    谢谢