This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57060-Q1:宽范围使能信号分压器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735064/tps57060-q1-divider-for-wide-range-enable-signal

器件型号:TPS57060-Q1

您好、香榭丽舍

我的客户希望将 TPS57060-Q1应用于初级直流/直流转换器。

有两个输入电源轨:电池和 IG、两个电源轨的工作范围均为10V 至32V、最大电压为50V

IG 轨用于启用 TPS57060-Q1、但该器件的范围不足以满足 VIN 端口的要求、因此需要分压器电路。

我将计算附加到附件中、您能否检查并建议更好的解决方案?

条件:

-IG 输入范围:工作电压为10V 至32V,容差为50V

-假设 VEN >= 5.8V、则内部齐纳二极管的内置电阻为100uA 至10kohm、如图27所示。

-如果 VEN < 5.8V,则 VEN 由 IG、R1和 R2定义。

-当 IG 为10V 时、VEN 设置为1.5V (带裕度)

此致、

e2e.ti.com/.../TPS57060EN.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    调节分压器组件无法解决您面临的问题。 这是因为您需要最大输入电压和最小输入电压的比率为10:1、而 EN 引脚仅用于处理4:1的比率。 有两种解决方案:

    1) 1)在 EN 分压器中包含一个保护齐纳二极管。
    2)2)将 EN 引脚保持断开状态、这将导致器件仅使用其内部 UVLO 而不是将 EN 引脚用作 UVLO。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    非常感谢您的快速回复。

    对于答案1)、您能否查看我之前随附的 Excel 工作表?

    此计算基于使用内置齐纳二极管的想法、该齐纳二极管具有5.8V 的击穿电压和通过内置10kohm 电阻器实现的100uA 灌电流能力、以及数据表 P15中的说明、如图29所示。

    关于答案2)、保持 EN 引脚断开并不能满足客户系统用例的要求、因为系统需要 IG 来控制直流/直流转换器的启用。

    那么、您能否查看我上一个问题中随附的 TPS57060EN.xlsx?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、  

    我已经检查了您的电子表格、发现它可用于检查最大 IG 电压、但未考虑:

    1) 1) 10k 与齐纳二极管串联

    2)齐纳二极管能够灌入0uA 至100uA 之间的电流。  

    由于数据表未提供有关齐纳二极管的详细信息、我发现一种更简单的方法是简单计算 IG 上允许的最大电压。  请参见附加文件。  请注意,ABS MAX 值和以这种方式计算得出的值会发生冲突,这可能是齐纳阻断电压变化的结果。  

    在任何情况下、这两种方法都表明分压器在最高 IG 32V 时是安全的  

    很抱歉、您之前错过了此内容。  

    此致、Robert

    e2e.ti.com/.../TPS57060ENmax.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您提供了更新后的产品说明书、正如您提到的、我意识到我忘记考虑10k 内部电阻器。

    我还将考虑添加外部串行电阻器。

    此致、