您好、香榭丽舍
我的客户希望将 TPS57060-Q1应用于初级直流/直流转换器。
有两个输入电源轨:电池和 IG、两个电源轨的工作范围均为10V 至32V、最大电压为50V
IG 轨用于启用 TPS57060-Q1、但该器件的范围不足以满足 VIN 端口的要求、因此需要分压器电路。
我将计算附加到附件中、您能否检查并建议更好的解决方案?
条件:
-IG 输入范围:工作电压为10V 至32V,容差为50V
-假设 VEN >= 5.8V、则内部齐纳二极管的内置电阻为100uA 至10kohm、如图27所示。
-如果 VEN < 5.8V,则 VEN 由 IG、R1和 R2定义。
-当 IG 为10V 时、VEN 设置为1.5V (带裕度)
此致、