您好!
当 Vin=20V、Vin/Iout=1.2A 时、注意到 Vgs 电平只有大约4V 至5V。
在 LM5050-1 Vgs 规格下、Vin 为12V 至75V 时、Vgs 典型值为12V。
1) 1)您能否帮助告知波形低于12V 的可能性是什么?
2) 2)如果 Vgs 低于12V、这是否意味着 MOSFET 未完全导通? 您能在这里帮助解释 Vgs 参数的含义吗?
3) 3)完全开启 MOSFET 的参数是什么? 请提供建议。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 Vin=20V、Vin/Iout=1.2A 时、注意到 Vgs 电平只有大约4V 至5V。
在 LM5050-1 Vgs 规格下、Vin 为12V 至75V 时、Vgs 典型值为12V。
1) 1)您能否帮助告知波形低于12V 的可能性是什么?
2) 2)如果 Vgs 低于12V、这是否意味着 MOSFET 未完全导通? 您能在这里帮助解释 Vgs 参数的含义吗?
3) 3)完全开启 MOSFET 的参数是什么? 请提供建议。
谢谢。
您好、Kari、
感谢您的反馈。
我还有其他问题(请使用粗体字体)、请提供建议、谢谢。
LM5050-1 在标称电流下将 MOSFET 漏源极上的正向电压调节为22mV (根据标称电流选择 Vgs 为4.5V 的 FET Rdson、Rdson (Vgs=4.5V)选择为22mV/标称电流)。
在正常运行期间、将看到22mV 并且 MOSFET 的栅极受到控制(不会完全增强、它将大约为4.5V)如果电流超过标称值、栅极电压将增加、以便 RDSon 减少、从而在该更高的电流下实现22mV 的源漏压降。
问题:在 Vgs~4V 时、即使超过 MOSFET 的栅极电压阈值(Vth)、MOSFET 也不会完全增强? (即某些 MOSFET Vth=2V)。 我的理解是否正确?
如果负载电流低于标称电流、则会降低栅极电压以增加 RDSon、并实现22mV 调节。
在极高的电流下、栅极电压饱和至规格表中指定的最大电压。
数据表中的 VGS 规格规定 VIN-OUT = 175mV。 这意味着 LM505-1已脱离正向调节、且 GATE 已完全增强。
因此、4V Vgs 是由于它仍处于稳压状态、因此可以看到预期的结果。
问题:您在整个温度范围内是否有类似的图表? 由于 VSD 调节变化很大...
此致、
Philip