尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS2553。
我有疑问。
问题
输出电容器时
如何确定输出电容器的纹波电流?
输出电容器的纹波电流是否大于 TPS2553的电流限制值?
电容器是220uF 电解电容器。
最恰当的考虑。
Bob Lee。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Bao:
非常感谢您的回复。
我可以添加一个问题吗?
问题1
Vin 在2ms 通过直流/直流转换器软启动时上升至5V。
TPS2553 μF 220 μ F 的输出电容器、
公式中的纹波电流为
I = C * du / dt
C:220uF
DV:5V
DT:2ms
I = 220×^μ A - 6×5 /2×10 -3
= 0.55A
电容纹波电流是否需要大于此0.55A?
问题2.
如果电容纹波小于设计值、
它将如何影响抗尖峰脉冲时间?
会缩短吗?
会不会很长?
下周二之后回到办公室时、您能回复我吗?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
您好、Bob、
您是否尝试为 TPS2553应用定义输出电容器? 请查看下面的输入内容以了解您的问题:
实际上、您计算出的电流更多地注入 TPS2553的输入电容和直流/直流的输出电容、其纹波是电流* ESR。 要使用 TPS2553、您无需考虑软启动时的纹波。 您只需优化直流/直流工作纹波(开关纹波和输出电容器充电和放电纹波)即可。 如果 TPS2553 Vin 在20kHz 至270kHz 范围内存在低频纹波、则故障抗尖峰脉冲时间将延长。
2.对于纹波,它不会影响去毛刺脉冲时间。 下面是 TI 关于输入和输出电容器的建议。
您可以随时提出任何问题。
此致、
包
--------------------------------------------------------------------
请单击绿色 的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。
尊敬的 Bao:
非常感谢您的回复。
当我选择输出电容器时、
我想决定输出电容器的纹波电流。
对于纹波电压、我问的问题不是、
但问题是有关输出电容器的纹波电流。
我可以问一个有关去毛刺脉冲时间的问题吗?
你10月5日的回答
"但是、如果 tps2553 VIN 是直流/直流、则需要优化直流/直流纹波、否则故障抗尖峰脉冲时间将受到影响"。
您对10月9日的回答
"对于纹波、它不会影响去毛刺脉冲时间"。
哪一项是正确的?
最恰当的考虑。
Bob Lee。