请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65680 大家好、
在 VGL1、VGL2电压应用问题上需要您的帮助、如下所示:
例如、由于 VGL1/VGL2的常见工作条件为-18V~-4V、VGL1/VGL2在-2V 或接近-0V 时工作时是否存在任何问题或疑虑?
此致、
艾伯特·李。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 VGL1、VGL2电压应用问题上需要您的帮助、如下所示:
例如、由于 VGL1/VGL2的常见工作条件为-18V~-4V、VGL1/VGL2在-2V 或接近-0V 时工作时是否存在任何问题或疑虑?
此致、
艾伯特·李。