This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:程序加载到闪存中

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90SEQ48EVM-560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735099/ucd9090a-program-loaded-into-flash

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD90SEQ48EVM-560

您好!

当使用 Fusion Power Designer GUI 和 UCD90SEQ48EVM-560评估板时、我们发现、在电路板上电后(在 GUI 中选择了将 RAM 存储到闪存按钮后)、逻辑控制 GPO 上不存在某些配置。 在 GUI 中选择 Write to Hardware 按钮后、GPO 显示了正确的输出。  是否可以将错误的程序写入闪存? STORE_DEFAULT_DONE 位已正确设置、并且在选择将 RAM 存储到闪存按钮后、Status 选项卡上未显示错误。

我们还发现、某些更简单的配置被正确写入闪存、并在电路板上电后工作。  对于逻辑控制型 GPO 的配置的复杂性、可以写入闪存的内容是否有限制?

GUI 是否可以优化它认为不必要的逻辑?

在选择将 RAM 存储到闪存并对电路板进行下电上电后、配置不起作用(输出为低电平)的一个示例是、当一个逻辑控制 GPO 依赖于另一个逻辑控制 GPO 的延迟输出以使其导通时:

GPO1 = GPI1和(非) GPO2

GPO2 = (置位后延迟1ms) GPO1    

我们使用 GUI 在电路板上电之前和之后查找校验和、它匹配。 我们还使用 GUI 导出了配置文件、我们可以看到输出是根据这些文件进行配置的。

谢谢、

瓦莱丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我们您的测试中使用了什么 Fusion GUI? 您是否可以在 Fusion Digital Power Designer 7.1.1 [公开版]上试用最新的 GUI 工具?  
     
    此致
    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.1.exe、这不是最新版本吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、7.1.1是最新版本。 请您在下电上电后共享您遇到问题的项目文件吗? 我们需要对此进行测试、以查看它是否是 GUI 的错误。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是项目文件。 请告诉我。 谢谢你

    e2e.ti.com/.../problem.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了这个问题、器件不支持环路情况、例如 LGPO1高达 LGPO2、而 LGPO2也与 LGPO1相连。
    当器件超出复位范围时、它无法设置 LGPO1和 LGPO2的初始化值、因为它们是环的。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yihe、

    您能告诉我吗、数据表中是否显示此类配置是不可能的? 如果是、您能将我指向该部分吗? 谢谢你。

    此外、您是否知道我们是否仍然可以实现相同的设计、或许可以通过某种方式为循环 GPO 设置初始化值(或其他方式)?

    谢谢、
    瓦莱丽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个设计限制、我们将把它添加到相应的文档中。
    不支持嵌套式 LGPO。 是否要使用这两个 LGPO 打开电源轨?
    如果是、您可以将该引脚分配为相应电源轨的使能功能、并设置电源轨导通依赖项?

    此致
    Yihe