主题中讨论的其他器件:UCD90SEQ48EVM-560
您好!
当使用 Fusion Power Designer GUI 和 UCD90SEQ48EVM-560评估板时、我们发现、在电路板上电后(在 GUI 中选择了将 RAM 存储到闪存按钮后)、逻辑控制 GPO 上不存在某些配置。 在 GUI 中选择 Write to Hardware 按钮后、GPO 显示了正确的输出。 是否可以将错误的程序写入闪存? STORE_DEFAULT_DONE 位已正确设置、并且在选择将 RAM 存储到闪存按钮后、Status 选项卡上未显示错误。
我们还发现、某些更简单的配置被正确写入闪存、并在电路板上电后工作。 对于逻辑控制型 GPO 的配置的复杂性、可以写入闪存的内容是否有限制?
GUI 是否可以优化它认为不必要的逻辑?
在选择将 RAM 存储到闪存并对电路板进行下电上电后、配置不起作用(输出为低电平)的一个示例是、当一个逻辑控制 GPO 依赖于另一个逻辑控制 GPO 的延迟输出以使其导通时:
GPO1 = GPI1和(非) GPO2
GPO2 = (置位后延迟1ms) GPO1
我们使用 GUI 在电路板上电之前和之后查找校验和、它匹配。 我们还使用 GUI 导出了配置文件、我们可以看到输出是根据这些文件进行配置的。
谢谢、
瓦莱丽