This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065C-2:VOUT 上存在电压

Guru**** 2511645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065C-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735225/tps2065c-2-the-voltage-exists-on-vout

器件型号:TPS2065C-2

您好!

我们收到了客户关于 TPS2065C-2的问题。
请帮帮我们。

[问题]
当 VIN 和 EN 电压消失时、由于超级电容器的充电电压、VOUT 电压存在。 这种用法是否存在任何问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tateo、

    我认为这种用法没有太大的顾虑。 只要有负载、Vout 就会放电。 如果没有负载、Vout 将长时间保持。 我们有一些具有放电功能的器件。 当器件被禁用时、Vout 将被连接至一个内部放电电阻器。 如有必要、客户可以选择这些器件。

    下面是供参考的选择指南、有一列"输出放电"可用于选择具有/不具有放电功能的器件。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------

    请单击绿色 的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。

    e2e.ti.com/.../USB-Type_2D00_A-Power-Switch-and-charing-contriller-select-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是数据表中的方框图、您可以看到放电电阻器连接到 OUT、并由禁用和 UVLO 进行控制。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 超级电容器用于备用电源。 当输入电压消失时、超级电容器的下一级的直流/直流转换器将由超级电容器运行。 因此、它们不需要放电功能、因此选择了 TPS2065C-2。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo、

    听起来很合理。
    如有任何问题、请随时提问。

    此致、
    Bob