This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880 EVM GUI 不控制任何物理操作

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23880EVM-008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735496/tps23880-tps23880-evm-gui-is-not-controlling-anything-physical

器件型号:TPS23880

你好!

我将使用 TPS23880EVM 了解有关此.3bt 兼容芯片的更多信息。

我安装了 EVM 软件、更新了 USB2things 固件、一切连接都正常。。。。按照在线说明。 但是、当我将任何负载器件连接到任何端口、并在 GUI 上单击"ENABLE PORT"时、不会发生任何情况(在标准模式、自动模式、任何模式下)。 它几乎像是 GUI 实际上不控制任何东西。 GUI 按钮亮起、但不会发生任何情况。 我是否遗漏了明显的东西? 感谢您为帮助您完成此工作提供的任何帮助。

谢谢、

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您能给我发送 TPS23880芯片的顶部标记吗?您能从 TI.com 上试用最新的 GUI 吗? 在子卡上、是否已安装 J4上的所有跳线? 您是否还可以向我发送 GUI 的屏幕截图? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    当然、请参阅随附的屏幕截图。

    是的、J4上的所有跳线(用于设置 I2C 地址)均已安装。

    TPS23880芯片上的顶部标记是:TI 79F SD9Q G4

    此外、我认为 I2C 在 EVM 和 USB2thing 之间不起作用、因为我使用仪表测量50V、最初为50V、但更早更改为30V。 现在、它在循环通电/断电后恢复到50V。 但当我按下 GUI 上的按钮时、似乎不执行任何命令(如启用/禁用端口)。

    感谢您的帮助、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    EVM 上的 IC 是旧器件版本、而嵌入在 GUI 中的新 SRAM 代码不适用于旧器件。 我们在6月使用新 IC 替换了 EVM。 我建议您申请 TPS23880样片(上周已发布 RTM)或从 TI store 订购新的 TPS23880EVM-008子卡。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    好的、所以芯片不能与 GUI 一起工作。 好的、我不会在这里失去我的想法。

    感谢您的帮助和快速响应、以解决此问题、

    保罗