This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL431:TL431作为电流源

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735322/tina-spice-tl431-tl431-as-current-source

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:Tina-TITLV431

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人

我的客户希望使用 TL431作为具有2~3V 输入的恒流源。

但当负载发生变化时、电流将发生变化。

VIN=16V、 将 R2从1更改为10。 电流保持不变。

但 Vin=5V 时、电流将从156.77mA 变为225.42mA

我想知道电流为什么会变化。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ella、

    在5V 时、R2没有足够的余量。
    电流设置为 Vref / R1 + Ika = 2.495V/10欧姆+ Ika =~0.25A
    如果 R1和 R2 = 10欧姆、则这两个电阻器之间的压降已为5V。
    除此之外、2N2221两端还有一个基于250mA IC 的~1.1V 压降 VCE。
    R3上的压降基于 TL431的偏置电流。


    如果您需要基于 TL431创建250mA 恒定电流源、则需要更多的余量。 如果您希望在5V 电压下工作、则为较低 VREF 器件(如 TLV431)切换 TL431并降低电阻。 TLV431将降低余量要求、但仍有其限制。

    -Marcoo