This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:tps65185在纸屏数据写入中-电源自动关闭

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734703/tps65185-tps65185-in-the-paper-screen-data-writing---the-power-is-automatically-turned-off

器件型号:TPS65185

tps65185在纸张屏幕数据写入中-电源自动关闭

在写入纸张屏幕的过程中会出现此问题。

I control enable through IIC and write the value bbbf
控制逻辑:
    WAKEUP --> IIC(bbf)--> PWRUP

启动每个电源是正常的。

当我写了大约50行时出现了问题。

我尚未对 TPS65185执行任何操作。

TPS65185会自动关闭。

如果您不向屏幕写入数据、则电压始终正常。

对不起、这是什么可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    那么、您的器件 TPS65185首先会正常启动吗? 然后、您生成一些到 I2C 线路的流量、TPS65185会关闭吗?
    我假设屏幕和 TPS65185器件的 I2C 总线相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65185首先正常启动、

    在控制屏幕的过程中、没有为 IIC 执行任何操作。

    此问题已暂时解决

    我放置在备用芯片上。

    问题未再次出现。

    现在、我将注意力转向屏幕的控件。

    屏幕控制完成后。

    将焊接新电路板。

    尝试通过比较来解决电源问题。

    感谢你的答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寄存器 INT1和 INT2可以记录可能已关闭 PMIC 的故障。 请在调试时确认这些寄存器的内容。

    此致、
    Rick S.