This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002A:解调器输入信号调节

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A, BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735402/bq50002a-demodulator-input-signal-conditioning

器件型号:BQ50002A
主题中讨论的其他器件:BQ500511A

我目前正在 Qi 发送器设计中使用 BQ50002A 和 BQ500511A。

在数据表中、有个"解调器输入信号调节"电路。

此电路接收"储罐"信号并馈入引脚11 (DMIN 1)和12 (DMIN 2)。 请参阅数据表中的以下内容:

我找不到任何指定这些组件背后的操作或设计选择的文档。

我们的目的是直接从应用设计中复制此电路吗?

是否有人可以解释此电路的工作原理或选择组件的原因?

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert
    数据表中的值应用于解调电路。

    使用两个解调通道、一个是包络检测、另一个是同步相位检测。 在负载范围的不同点、一个的工作效果将优于另一个。