This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 斜坡补偿、以实现稳定的控制环路

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735097/slope-compensation-for-stable-control-loop

您好!

有一点模糊的问题、但无论如何我会将其抛出 :

在 TI 文档 Slup173 (设计稳定的控制环路)中。 第17页给出了临界稳定斜率补偿的公式、如下所示:

M3 =M2-M1/2 =V*Rs*(2*D-1)/2*NT*L

我的问题是为什么有一个因子(2D-1)?  根据我的推理:

M1=(Rs/NT) dIs1/dt =(Rs/NT)*(VI-Vo)/L

M2 =(Rs/NT) dIs2/dt =(Rs/NT)*(-Vo)/L

因此,M2-M1/2 =V*Rs/2*NT*L

熟悉此内容的人可以澄清吗? 谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slua101.pdfHiMike、

    我认为您对 m2的假设不是很正确。

    该公式(开关关断时间)的时间 dt 实际上是(1-D) T、M1的时间(开关导通时间)是 DT。

    因此、如果您减去 M1和 m2、则应得到2D-1系数。

    随附另一份 TI 白皮书、详细介绍了所需的下斜率补偿

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、您好、感谢您的快速响应和链接、我将通读并尝试更好地理解。 Mike