This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:在300mA 负载条件下、当输入电压超过14V 时、TPS7B8250 5V 输出电压会降低

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735313/tps7b82-q1-tps7b8250-5v-output-voltage-decreased-when-vin-exceed-14v-at-300ma-load-condition

器件型号:TPS7B82-Q1

你好

当 Vin 在300mA 负载条件下超过14V 时,TPS7B8250的输出电压会降低,这可能是由高功率耗散引起的。您能否提供相关的 Vin 范围数据,以保证稳定的输出5V/300mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    当输入电压为14V 至5V、电流为300mA 时、您尝试消耗2.7W 功率。因此、我同意您肯定会遇到热问题。 如果您在热关断期间观察示波器上的 Vout、您将看到输出循环进入和退出热关断时、方波看起来是什么样子的。

    虽然热性能取决于电路板布局、但我们可以使用热性能信息表进行第一遍计算。 TPS7B82-Q1的 Thetaja 为63.9 C/W 此 LDO 的最大工作结温为150 C。我们可以使用以下公式计算 JEDEC 高 K 电路板(热性能信息表指标建模的电路板)的输出电压和电流的最大输入电压。 对于此计算、我假设最高环境温度为85 C;但是、您可以使用相同的公式进行自己的计算。

    TJ = Ta + Rthetaja x (Vin - Vout) x Iout
    TJ - Ta = Rthetaja x (Vin - Vout) x Iout
    (TJ - Ta)/(Iout x Rthetaja)=(Vin - Vout)
    [(Tj - Ta)/(Iout x Rthetaja)]+ Vout = Vin
    [(150 C - 85 C)/(63.9 C/W x 300 mA)]+ 5V =输入电压
    VIN = 8.39V

    您可以从散热角度改进 JEDEC Hi-k 电路板上的应用布局、方法是最大限度地增加连接到 LDO 的 GND 覆铜。 这是因为 GND 平面是 TPS7B82-Q1的主要散热器。

    非常尊重、
    Ryan