请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 你(们)好
我在数据表中看到 TON_MAX 为7.5us。 在这种情况下、TON_MAX 接近7.5us。
此外 ,TON_MIN 和 tOFF_MIN 规格是 2.1MHZ 和1.1MHZ 器件也具有相同的规格?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在数据表中看到 TON_MAX 为7.5us。 在这种情况下、TON_MAX 接近7.5us。
此外 ,TON_MIN 和 tOFF_MIN 规格是 2.1MHZ 和1.1MHZ 器件也具有相同的规格?