This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1高调光比率条件

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733587/lp8863-q1-lp8863-q1-high-dimming-ration-conditions

器件型号:LP8863-Q1

您好、Sirs、

我是否知道在任何情况下可实现32000:1的调光比?

仅152Hz PWM 频率?  内部 PWM 或外部 PWM 输入也可以吗?

对于此调光比率,是否存在升压开关频率限制? 是否需要 BST_SYNC 输入?

LP8863是否可以为 LED0~LED5支持不同的 LED VF?  例如:LED0上的10个 LED 灯串和 LED1~5的3个 LED 灯串。

外部电源是否可以执行此查询?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议使用 I2C 或 SPI 接口来控制亮度、以实现32、000:1调光比。 如果 PWM 引脚上的 PWM 输入必须用于亮度控制、则 PWM 输入的频率需要低于152Hz。
    2.对于调光频率、无论调光频率是由 PWM_FSET 引脚上的电阻器设置的、对于32、000:1的调光比、实际调光频率将降至152Hz。
    3.升压开关频率无限制。 它不需要 BST_SYNC。
    LP8863能够在不同的灯串上支持不同的 LED 数字。 但需要提供额外的电源。 例如、LP8863升压来在 LED0上提供10个 LED 灯串、以及额外的电源来为 LED1~5提供3个 LED 灯串。 对于10个 LED 灯串、可调节升压输出将适当的电压调节至10个 LED。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xianghao、

    感谢您的回复!

    我是否可以将 LP8863的器件初始时间作为数据表图28来知道、如果我们需要在待机时间内对其进行 i2c/SPI 控制?

    太棒了!