主题中讨论的其他器件:UCC28060、 UCC28063
您能否帮助澄清哪些值或值范围适合 RTSET、以及如何确定这些值或值? UCC 28046设计计算器电子表格提供了一个值、但该值仅与 RTH 数据表的 eq (45)相关、但不提供 RTL 值、在大多数情况下(?) 是针对 RT = MIN (RTH、RTL)求解 eq (44)时所述的结果。 更令人困惑的是、数据表中第9.2.2.9节的示例显示为 RT 选择的值为91K、但这甚至不接近于 eq 的结果。 44对于示例中给出的值、应该更像68K。 该示例似乎也符合 UCC28064EVM 电路板要求、但对于 RT = R15、评估板加载了115K。 WEBENCH 示例之后也没有什么帮助、因为它产生了另一个88.7K 的值、当我更改电感器的值时、似乎没有改变、即使在插入了与中数据表要求/结果相对接近的相同值之后也是如此。 那么、确定 RTSET 正确值或值范围的正确公式或方法到底是什么?
Jim