请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24172 我使用 BQ24172作为充电电源管理 IC。 该电池是3节锂离子电池、容量为5Ah、放电能力为30C。 充电器输入电源是一个15V 电源适配器、可提供最大输出 6A
系统负载为最大值 22 A。 主机 MCU 可以打开或关闭负载。 显然、电源适配器无法为负载供电。 因此、我想防止负载从适配器获取功率、负载应仅从电池获取功率。 因此、我在"Vsys"和输入电源适配器之间添加了常闭固态继电器(请参阅随附的图片)。 因此、只要 MCU 需要打开负载、它就会首先关闭继电器。 此方法是否正确?
我注意到评估板上有一个 CE 引脚可以停止充电电流。 能否使用此引脚防止负载从输入适配器汲取功率?
"BATDRV"引脚的用途是什么? 充电器何时会打开和关闭它?