This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS950942 F/W 咨询

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734350/tps65094-tps950942-f-w-inquire

器件型号:TPS65094

尊敬的:

TPS650942是否需要 IC 编程?

如有需要、请与我分享。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    TPS65094具有出厂时编程的一次性可编程(OTP)存储器。 TPS650942、TPS650941等不同的变体都是不同的 OTP。 无需在客户端进行编程即可使器件运行。

    器件上电后、电压电平、定序和其他设置均可更改、但在上电复位后、器件会在出厂时将编程到 OTP 存储器中的程序加载。

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick


    谢谢您,我看到 TPS650942 EVM 保留了 I2C,它可以升级 PMIC F/W?


    如有、请告知我。


    谢谢、


    此致、
    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    I2C 通信可用于更改电压电平、排序等设置 但是、这不会更改器件上的固件。 使用 I2C 更改的所有设置都存储在易失性存储器中、在上电复位时、OTP 存储器中的设置将覆盖该存储器。

    如果您有兴趣更改器件设置、我将查看数据表的第6.6和6.7节、其中介绍 I2C 通信以及控制所有器件设置的寄存器。

    谢谢、
    Nick