This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:轻负载期间 UCC25630x 的开关频率

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734515/ucc256304-ucc25630x-swithcing-frequence-during-light-load

器件型号:UCC256304

您好!

我的客户打算在其 LED 驱动器应用中使用 UCC25630x、其中一个问题是在轻负载期间、器件将进入突发模式、然后 Iout 纹波将变大、导致 LED 闪烁、这对客户来说是不可接受的。

我们可以降低突发模式阈值以避免过早进入突发模式、但是、频率会上升、开关损耗增加会损坏 MOS、目标 Fsw:<200kHz @ 100W、我们是否可以满足这个目标? 或其他任何解决方案可以帮助解决此闪烁问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    感谢您关注 UCC256304。
    通常、应将突发模式电平设置为足够低的水平、以避免噪声和输出纹波。
    将突发模式设置为最低电平(0.4V)的一种方法是断开连接 RVCC 和 LL/SS 引脚的电阻。
    另一种方法是确保输出电容为实心铝电容并具有高纹波电流额定值、它们是多个与输出并联的电容器。
    为了获得更好的可靠性、请仔细查看您的设计规格和原理图。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    突发模式阈值是可以的、问题是当在轻负载下运行时、Fsw 会上升、这会对 MOS 带来风险、因此在轻负载期间、假设是通用交流输入、Fsw 范围是多少。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 MOSFET 在较轻的突发模式阈值下受损的原因是控制器正在失去 ZVS。 当在栅极脉冲关断边沿期间谐振电感器中有电流剩余以对开关节点放电时、就会获得 ZVS。 在最大开关频率下对开关节点放电所需的时间不应超过 UCC25630或 ZVS 操作提供的死区时间压摆率(1V/ns 至50V/ns)。 数据表假设最大开关频率出现在5%负载时、控制器也开始在5%负载时突发。
    要进一步研究、请在更改突发模式阈值前后向我发送栅极驱动器和开关节点的示波器截图。 请分享您的设计规格和原理图、以便我能够更好地帮助您。

    此致、
    区域