请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256304 您好!
我的客户打算在其 LED 驱动器应用中使用 UCC25630x、其中一个问题是在轻负载期间、器件将进入突发模式、然后 Iout 纹波将变大、导致 LED 闪烁、这对客户来说是不可接受的。
我们可以降低突发模式阈值以避免过早进入突发模式、但是、频率会上升、开关损耗增加会损坏 MOS、目标 Fsw:<200kHz @ 100W、我们是否可以满足这个目标? 或其他任何解决方案可以帮助解决此闪烁问题?
谢谢。