This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:数据表中的器件型号不存在?

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733849/tps560430-part-number-from-data-sheet-does-not-exist

器件型号:TPS560430

 在 TPS560430的数据表的第3页上、器件型号 TPS560430X 列为1.1MHz PFM 可用配置。 我们希望通过此设计满足24VDC 至3.3VDC、50mA 的需求。

当我搜索分销商甚至 TI 网站时、我都找不到该器件型号。

我可以找到具有该器件型号和添加后缀的器件、但不能描述后缀的含义。

为了获得 采用1.1MHz PFM 配置的 TPS560430、我应该订购哪个器件型号?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    中国国家队将于7月10日至7日在美国国庆节期间进行,并将于8月10日向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我都已准备好处理这个问题。 在数据表背面的机械部分、我找到了器件型号列表。 通过使用该信息和第3页上的信息、我得出结论认为没有 F 或 Y 的任何内容都是我要寻找的内容。 如果我错了、请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。