请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 在 TPS560430的数据表的第3页上、器件型号 TPS560430X 列为1.1MHz PFM 可用配置。 我们希望通过此设计满足24VDC 至3.3VDC、50mA 的需求。
当我搜索分销商甚至 TI 网站时、我都找不到该器件型号。
我可以找到具有该器件型号和添加后缀的器件、但不能描述后缀的含义。
为了获得 采用1.1MHz PFM 配置的 TPS560430、我应该订购哪个器件型号?
感谢您的帮助!