This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:RDY 信号问题数据表中的图46

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734022/iso5452-rdy-signal-question-figure-46-in-the-datasheet

器件型号:ISO5452

大家好、团队、

在 ISO5452数据表中添加了图46 DESAT、OUTH、OUTL、故障、RST 延迟、 RDY (就绪)信号由于 DESAT 触发而变为低电平、并在静音后变为高电平。

我是否可以确认从低电平变为高电平的 RDY 信号不受 RST 信号控制并且由 tmute 控制?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    一旦 tMUTE 到期、RDY 信号变为高电平。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊您好、

    谢谢!