This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:并联输出

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734540/tps7b7702-q1-paralleling-outputs

器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B7702

您好、Ryan

这是另一个问题。 您是否认为可以并联 TPS7B7702的两个输出以提高输出电流能力? 如果是,建议的电路会是怎样的?

感谢你的帮助。

此致

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、  

    我们有两份应用手册、介绍了具有电流共享的一般应用。 请在此处查看它们:  

    对于 TPS7B7702、可以实现电流共享。 您可以与添加的镇流器电阻器进行共享、以实现两个输出之间的电位偏移。 与该器件进行电流共享时、需要注意一些事项。  

    1.如果在没有镇流电阻器的情况下将 TPS7B7702的两个输出并联在一起、则/ERROR 引脚将失去诊断功能。 假设您希望总电流为400mA、并在两个通道上设置 RLIM 电阻器以输出250mA (在输出容量上留下50mA 裕量)、则具有挑战性的部分是平衡电流。 如果您只使用反馈电阻器将两个输出设置为相同的电压、然后将其并联以提供400mA 电流、则在电流斜升期间、您将看到/ERROR 引脚由于其中一个通道达到电流限制而被置为低电平。 具有较高输出电流的输出通道将具有一个传感引脚电压上拉至2.55V、因为该通道处于电流限制之下。 对于此应用、您仍将具有反向电流保护/反向电池保护。 这种方法的优点是不包括镇流电阻器、与单通道相比降低了压降规格、以及单通道可能无法提供的更多输出电流。  

    2.如果您想将镇流电阻器与 RLIM 电阻器一起使用,则可以调整两个通道并平衡电流而不会达到电流限制。  

    有关如何计算镇流器电阻器的更多详细信息、请参阅应用手册。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  
    Jason Song