This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:故障和对 VIN 引脚的影响

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734055/tps7b7702-q1-faults-and-impact-to-vin-pin

器件型号:TPS7B7702-Q1

团队

TPS7B7702-Q1数据表的第12页显示了故障表(表1)。 列出的每个故障如何影响器件的输入(引脚1)? 您是否看到与 IN (引脚1)有约定的其他故障?

此致

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    对 LDO 输入轨的任何影响在很大程度上取决于为 TPS7B7702-Q1供电的电源。

    开路负载和正常运行条件不应对 Vin 轨产生不利影响。

    过流和短路或电流限制可能会触发上游电源电流限制、或看起来像是上游电源的负载瞬态。 TPS7B7702-Q1的电流限制将限制从流入流出的电流、以保护下游(负载)器件。

    当 LDO 输出打开和关闭时、热关断看起来像是上行电源的负载瞬态。

    由于 TPS7B7702-Q1反极性和反向电流保护、输出电池短路和反向电流不应对上游电源产生不利影响。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回答、我看到讨论方向正确。 让´s 更复杂的器件故障模式视图。  

    1) 1) TPS7B770x 输出端的输出短2Bat 条件:

    正如您已经描述的那样、此器件将保护输入免受 S2B 条件的影响。 我想保护电路会有一定的延迟。 当 S2B 条件在延迟时间内发生时(意味着保护开关尚未关闭),输入会发生什么情况? 保护电路的延迟时间是多少?

    2) 2)输出对地短路

    与1) 输出端发生 GND 硬短路但保护电路尚未准备好限制电流时会发生什么情况? OC 保护电路的延迟时间是多少?

    3) 3)反向电流

    与1)当发生反向电流但由于延迟时间而未关闭开关时,会发生什么情况? 最大值是多少 可能出现的反向电流及其如何影响器件的输入? 此保护电路的延迟时间是多少?

    4) 4)开路负载和正常模式

    我想这应该是可以的、预计不会对 IN 产生影响

    5) 5)可能影响 VIN 的任何其他故障机制?

    ´m 感谢您的支持、我期待您的回应。

    此致

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    BAT 短路检测时间在开关特性表中被指定为5us 的典型值。  在这段毛刺脉冲时间内、LDO 有可能处于导通状态。  正如该故障的标题所示、在保护电路接合之前、输入和输出电源轨短接在一起。

    如果输出短接至 GND、LDO 的电流限制将限制电流。  由于现实世界中没有任何瞬时信号、因此在进行电流限制之前会有短暂的延迟。  这也是启动期间出现浪涌电流的原因。  此延迟未进行特性描述;但是、它将类似于 BAT 短路去毛刺脉冲时间。  由于 LDO 输出电流等于 LDO 输入电流减去 Ignd、因此增加的输出电流将来自上游电源。  电源对此电流的反应将取决于其电流限制。  如果上游电源无法提供电流、输入电压将下降。

    如果输出电压超过 LDO 的输入电压、则可以提供反向电流。  反向电流检测的消隐时间通常为16ms。  在此消隐时间内、反向电流可以流入 OUT 引脚和流出 IN 引脚。  该电流将流入 IN 电源轨上的任何电容器、并提高输入电压。  上游电源对此的反应将再次取决于上游电源。

    LDO 的所有故障条件应表现为流入 LDO IN 引脚的额外电流、如果上游电源无法提供额外电流、则会降低输入电压轨电压、或者它表现为流出 IN 引脚的电流 反向电流、这将增加输入电压轨电压。

    非常尊重、

    Ryan