This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:PMBus 数据/CLK 需求

Guru**** 2507815 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734324/ucd9090-pmbus-data-clk-trise-requirment

器件型号:UCD9090

您好!

UCD9090数据表指出、它符合 PMBus 1.1规范。
从标准中提取:

数据表摘录:


实际上、1MHz PMBus 时钟需要120ns -这是拼写错误还是真正的要求?

如果在100kHz 频率下使用总线、120ns 要求是否仍然存在?
是否有一个建议的上拉电阻器来在400kHz 时实现120ns TR?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上图片没有"勾选"...

    PMBus 1.1的 TRmax 为300ns
    TRmax 120ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是数据表中的一个拼写错误、它应该是300ns、这符合400kHz 规格。

    我们正在研究 DS 以解决此问题。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    如果在100kHz 下使用 UCD、则 TR 要求保持在300ns、还是可以根据 SMBus 2.0规范放宽到1000ns?

    我们使用1k 上拉电阻器到3.3V 测量系统中的700ns

    UCD9090的下拉电流能力是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、ucd 遵循100k 规格。
    IO 驱动能力为+/- 6mA
    此致
    Yihe