请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z655-R1 我是为合同制造商工作的、有一位客户遇到了我们生产的符合规格的电路板问题。 位于每个热敏电阻引脚13或14上的两个0.47ufd 电容器将会短路。 是否有关于这些上限相关问题的其他信息? 我们使用的电容器额定电压为50VDC、因此似乎无法想象电容器会短路。 在电池充电应用中使用的两个器件上都出现了此问题、引脚13或14可能存在此问题。 该 部分看起来是从 该器件数据表的第20页复制的。 客户让我们运行一个程序来测试电路板、这些 程序集最初通过测试。 这些组件会发运给客户并组装到电池中。 正是在这个大会上出现了这些问题。 ESD 已经过调查、没有什么异常、因为它们遵循标准 ESD 程序。 故障率约为30%! 我只是在继续调查所有可能性。 在装配体上安装之前、还已检查盖子是否正常。
VCELL+引脚10上的.1ufd 电容也有问题。 我还应该了解该电路的任何信息吗?
感谢您提供的任何帮助。