请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好!
我想知道 LM5122EVM-2PH 评估模块的每个相位是否以连续导通模式(CCM)或断续导通模式(DCM)运行? 如果它以 DCM 运行、LM5122是否支持 CCM 进行多相运行、只要其周围的器件是合适的值? 此电路板上是否存在会阻止我将其修改为 CCM 的限制?
谢谢、
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道 LM5122EVM-2PH 评估模块的每个相位是否以连续导通模式(CCM)或断续导通模式(DCM)运行? 如果它以 DCM 运行、LM5122是否支持 CCM 进行多相运行、只要其周围的器件是合适的值? 此电路板上是否存在会阻止我将其修改为 CCM 的限制?
谢谢、
Patrick