请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H160-Q1 你(们)好
TPS2H160-Q1是否具有 OCP 功能?
或者、为了保护器件、 如果检测到过流、外部 MCU 必须根据/故障报告关闭 TPS2H160-Q1?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
TPS2H160-Q1是否具有 OCP 功能?
或者、为了保护器件、 如果检测到过流、外部 MCU 必须根据/故障报告关闭 TPS2H160-Q1?
贝斯特雷加兹
您好!
TPS2H160-Q1具有 内部和外部 过流保护。 电流限制功能将 FET 中的电流调节为设置的电流限制。 这意味着它向负载提供恒定电流。 在过流期间、 FET 处于饱和区域。 FET 中的功率损耗约 为电源电压乘以设置的电流限制。 当 Tj 典型值为 T (SD)= 175C 时、高功率耗散会上升结温 Tj、FET 将关断。 当结 冷却、 Tj 低于155C 时、典型 FET 会重新导通、并且 junion tempature 将介于155C 和175C 之间。
该器 件具有良好的过流保护、但为了延长使用寿命、最好关闭 FET、并且不要长时间将结温保持在150C 以上。
此致