This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM5085电压输入

Guru**** 2505735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733072/lm5085-lm5085-voltage-input

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件: LM5116

您好、先生、

我需要将74vdc 降压至5Vdc@5A,

我有两种选择:(1) LM5085 (2) LM5116  

LM5085的输入范围为4.5至75VDC。

但是、由于具有74VDC、我认为此 IC 不推荐使用。


那么,要使用 LM5085,我是否可以在 LM5085的输入端实现任何保护电路?

感谢你能抽出时间。

此致、

MIT Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MIT Shah、您好!

    如果您使用 LM5085、最好添加一些额外的保护。 您的电路是否需要使用74V 输入进行转换、或者在电压非常接近75V 时是否可以关断? 此外、您能否承受电压接近75V 时的额外1至2W 功耗? 这将使最大电压降至更安全的71V

    请注意、LM5116虽然更复杂一些、但可以在无需额外保护的情况下处理74V 电压。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢你的答复。

    在我的电路中、74V DC 将来自非稳压电源、我需要将其转换为5V@5A。
    但 LM5085的最大电压为75V ...
    那么、您能建议我使用保护电路来保护 LM5085吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    请分享您的观点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MIT、

    创建一个永远不会关断至74V 以下且始终关断至75V 以上的保护电路是很困难且昂贵的。

    另一种方法是使用跟随器类型电路、该电路绝不允许芯片电压上升到典型值超过71V。 由于该电路不会关断而是进行预调节、因此可以将其电压限制设置为低于74V。这会降低所需的精度、但会增加电路的散热。 此外、在设计此电路时、输入电流电平也很重要。 因此、我询问了热预算、以及当输入电压超过大约70V 时、您的电路是否可以关断

    只需使用 LM5116即可避免所有这种复杂情况。

    我将深入探讨一些应用手册。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。