This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:如果选择1.0uH、电感器超出推荐区域、则会产生什么负面影响?

Guru**** 2506005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733681/tps61041-what-s-the-negative-impact-if-e-g-1-0uh-inductor-selected-out-of-recommended-zone

器件型号:TPS61041

大家好、  

客户想知道、如果他们选择1.0uH 示例、会对他们的系统设计产生什么负面影响、这超出了建议的范围。 (建议在 d/s 中使用2.2uH 至47uH)。
非常感谢您的支持。 此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    它将使运行频率 Fsw 非常高、并限制最大输出电流能力。 请阅读数据表第11-12页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、  

    非常感谢。 我知道。 此致、Naoki Yada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、祝您好运!