This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51501-Q1:5V VOUT 可能性?

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51501-Q1, LM5155-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733966/lm51501-q1-5v-vout-possibility

器件型号:LM51501-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155-Q1

大家好、

客户希望使用 LM51501-Q1在7A 时提供5V 输出、

是否可以将 VOUT 调节目标设置为5V?

如果是、RSET 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    抱歉、无法使用 LM51501-Q1设置输出5V。 请查看 LM5155-Q1数据表和图21。
    此致
    EL