This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:LM5166EVM-C33A 与 LM5166Y 兼容?

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166EVM-C33A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733887/lm5166-lm5166evm-c33a-compatible-with-lm5166y

器件型号:LM5166

大家好、

我想评估 LM5166Y (固定3.3V 输出电压)。 我可以在 LM5166EVM-C33A 板上使用 LM5166Y 吗? 如果是、我需要对 EVM 进行哪些更改(除了移除反馈电阻并将输出路由到 VOUT 之外)? 如果无法做到这一点、评估 LM5166Y 的最佳方法是什么?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    是的、您可以使用 LM5166EVM-C33A 板评估 LM5166Y。 为了评估固定输出电压型号、您需要移除反馈电阻器并将 RFB1替换为0欧姆电阻器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Katelyn!