请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、TI 支持团队
请查询输入 OVP 功能。
数据表规定、当 VBUS 超过 VACOV 时、组件将停止运行。

下图显示了 VACOV 的阈值电平。

是否可以将 VACOV 阈值电平设置为其他电平?
谢谢。
此致、
mj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 支持团队
请查询输入 OVP 功能。
数据表规定、当 VBUS 超过 VACOV 时、组件将停止运行。

下图显示了 VACOV 的阈值电平。

是否可以将 VACOV 阈值电平设置为其他电平?
谢谢。
此致、
mj
尊敬的 MJ:
不能更改 VACOV 阈值。 该器件的最大建议输入电压工作范围为14V、较高的值会进入 VACOV 范围。

此致、
James