This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:变压器和电感器

Guru**** 2507345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733709/ucc29950-transformer-and-inductor

器件型号:UCC29950

你好!

我n´t 使用 UCC29950控制器设计电源、但众所周知、我可以使电感器和变压器用于设计。 电源的 Vo=48V 和400W、而文档 UCC29950设计计算器(修订版 A)中的参数是大于402uH 的电感器、电流峰值为9.25A、f=100kHz。 变压器n´t 为 n=4、但我不知道我可以为 f=120kHz 的谐振电路选择材料和匝数。 有一些程序用于计算变压器和电感器特性。

谢谢。