请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 大家好、团队、
我的客户打算使用 UCC28070、但他们不喜欢 CT。 所以
1.他们能否使用电流感测电阻代替 CT?
2.如果是、它们是否应将 Rsense 放置在 MOSFET 源极至 GND 上? 是这样吗?
3.为了降低 Rsense 的功率损耗,他们打算使用低 Ohmic 值 Rsense,因此必须将 PKLMT 设置为0.5V~1V 作为功率限制阈值,他们能这样做吗? 是否存在潜在风险?
谢谢、
Martin