This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212A-Q1:MOSFET 驱动器

Guru**** 2507345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27212A-Q1, UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733402/ucc27212a-q1-mosfet-driver

器件型号:UCC27212A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27712-Q1

大家好、支持团队

我将 在新设计中使用 UCC27212A-Q1组件、但仍有3个问题。

数据表(第10页)的波形图显示了我可以同时开关 LI 和 HI 输入并获得这些输入  

LO 和 HO 上的"制动前制动"死区时间。

  • 我的理解是否正确?
  • 如果是这样、  LO 和 HO 引脚上的这个未标记(第10页)死区时间的名称是什么?
  • 我可以在应用全桥时使用此驱动器而不会出现任何外部延迟吗? 换言之、要使用单个信号执行全桥驱动 、如所附图片中所示?

谢谢你

Yuri

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuri、您好!
    感谢您关注 UCC27212A-Q1。 我将回答您对该部分的问题。 UCC27712-Q1栅极驱动器具有独立的驱动器输入、这意味着 LO 和 HO 输出的控制取决于 LI 和 HI 输入状态。 LO 和 HO 上没有互锁或死区时间功能、因此两个输出可以同时为高电平。
    第10页的图实际上是两个独立的图、分别显示了左侧传播延迟的定义、右侧显示了传播延迟匹配的时序关系。 LO 和 HO 转换之间没有保证死区时间。
    死区时间以及 LO 和 HO 输出控制需要通过 LI 和 HI 输入信号来完成。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、谢谢
    这是快速而明确的