This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:是否需要在 VBULK 和 UCC28730之间插入100k Ω"HV"终端?

Guru**** 2193080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28730EVM-552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732951/ucc28730-is-100kohm-needed-to-insert-between-vbulk-and-ucc28730-hv-terminal

器件型号:UCC28730

大家好、

 我的一位客户正在考虑将 UCC28730UCC24650 用于他们需要更低当前功能的新产品。

 客户对 UCC28730有以下问题。

 Q:在 VBULK 和 UCC28730 "HV"端子之间插入100千欧姆、这是因为 UCC28730EVM-552使用100千欧、尽管图23、器件数据表中的应用电路不使用100千欧姆。

 请给我回复。 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    感谢您关注 UCC28730。
    连接 Vbulk 和 HV 引脚的电阻器用于限制馈入控制器的电流、以提供到 VDD 电容的启动电流。
    数据表中的启动电流为250uA。 您可以计算设计所需的此电阻值、以确保快速启动。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sonal、

    非常感谢您的快速回复。
    我可以再问一个问题吗?
    根据器件数据表、该器件在 HV 和 VDD 端子之间有一个恒定电流块。 我认为、从 HV 到 VDD 的电流受到模块的限制。 因此、放置在 VBULK 和 HV 之间的电阻器不是必需的。 我的理解是正确的?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    限流电阻器有助于降低馈入 HV 引脚的能量。 由于 HV 引脚在高压线路的峰值仅需要0.1W 来确保启动、因此通常使用外部电阻器来耗散大容量电容器中的一些能量。
    这并非强制性要求、但使用限流电阻器会降低 HV 引脚上的应力。

    此致、
    区域

    如果您的查询已解决、请点击"已回答"。