This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:电量监测计和电池充电器 IC 功能问题

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181574/bq24045-fuel-gauge-and-battery-charger-ic-functional-questions

器件型号:BQ24045

电量监测计 PN: BQ27421YZFR-G1B

电池充电器 IC PN: BQ24045DSQR

  1. 当 FG 在运行一段时间后进行下电上电时、它的运行方式是否与 FG 首次上电的运行方式相同? 我想描述新 FG 的充电行为、但最简单的方法是使用我手头上的器件、其中 FG 已经使用了一段时间。 我希望我可以重置 FG 并将其用于此表征。
  2. 在阅读电池充电器 IC 数据表时、我的理解是、每次电池 充电器 IC 看到施加的电压时、新的充电周期将启动、并且 CHG 引脚被拉至低电平。 我最近观察到、当 SOC 报告已充满电并且向电池充电器 IC 施加电压时、不会开始新的充电周期。 这似乎是防止电池过度充电的合理方法、但我们的固件逻辑中需要考虑这种行为、因此我想确认这是预期行为。
  3. 更一般地说、除了技术指南中建议的4个配置参数(电池容量、设计能耗、端子电压、抽头率)之外 、您是否会建议对任何其他配置参数进行编程以提高 FG 精度?  
  4. 我最近观察到电池充电器 IC 将暂时停止并开始充电周期、但 SoC 低于50%的行为。  在什么情况下会导致这种贝哈维尔?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    一名团队成员将研究充电器问题、并在假期后与您联系。

    同时、请在电量监测计上单独布置一个螺纹、以便电量监测计支持团队可以解决这些问题。  

    此致、

    Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我将花一些时间在实验室中为您检查这个问题。 当您说:

    [引用 userid="547625" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181574/bq24045-fuel-gauge-and-battery-charger-ic-functional-questions "]我最近观察到、当 SOC 报告电池充电器 IC 充满电和电压时[/quot]

    您是否将电荷称为电容器或充电电流?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    让我重新表述这一说法:

    如果 VOUT > VRCH 或在施加电源时充电电流低于 ITERM、是否会启动新的充电周期? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    如果电池处于调节电压和再充电阈值之间、器件将启动新的充电周期。  

    此致、

    Anthony Pham