This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936-Q1:输出纹波具有周期性噪声

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184517/lm34936-q1-output-ripple-has-periodic-noise

器件型号:LM34936-Q1

您好!

我使用 LM34936-Q1设计了降压/升压转换器。 我注意到输出纹波具有奇怪的形状(已连接)。

我测量的 SW 抖动、波特图。 一切都好。 抖动小于3%且相位裕度大于80度、Fsw = 400kHz 时 BW = 25kHz。  

噪声是周期性的。  

VIN = 16V、VOUT = 10.7V、FSW = 400kHz。 我检查了 SW 节点、只有降压侧在开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    您能否同时显示 SW1、SW2、电感器电流、Vout 纹波?

    此致

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我已检查 SW2、它是稳定的。 请参阅下面的波形。  

    首先是 SW1和 VOUT

    第二个是 VOUT 和电压交叉电流感测(反相)。 我使用3 m Ω 电流感应。 请参阅原理图快照中的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    下面的波形是4A IOUT、VIN = 14V、VOUT = 10.7V 时的波形。 黄色:输出电压,绿色:CS-CSG 反转。

    对我来说、电流感应看起来正常。 我想可能是斜坡补偿不足的情况、因此我将 C_SLOPE 从100pF 增加到了120pF。 Excel 工具中推荐的值为120pF。 但没有影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,如果斜率更高,斜率电容器应该降低,所以我将其降低到47pF,但我仍然看到同样的情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    占空比与第一个波形保持稳定。

    VCS 波形也会产生周期性噪声。 您是否认为周期性噪声可能来自测试设置?  您将探针的接地线放在何处?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了一个无源探头、在探头尖端有一个线圈、并将探头直接放在输出电容器上。 使用差分探头时、纹波看起来正常。  

    这是否表明布局有问题? 我想解释一下这个问题、因为我在采用相同设置的 EVM 上看不到这个问题(电容器上有无源探头)。