This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:四个 PD 模块的 TPS2378串行连接 CAN#39;t 加电问题

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2378EVM-105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705907/tps2378-tps2378-serial-connection-of-four-pd-modules-can-t-power-up-issue

器件型号:TPS2378

尊敬的先生:

我们设计了 PoE 锚模块。 当我们连接到四个 PoE 锚模块时、当第四个 PoE 锚模块无法正确供电时、我们测量了 PD 的电压、使其在40V 左右振荡、如下图所示。

当只有三个模块串联时、通常可以执行电源。 例如、在附件的图片中、我们将 PD 电压的正常电压测量为55.2V。  

如下图。

您能告诉我们原因吗? 如何解决串联连接四个模块的问题? 谢谢!

请注意、

Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    您是否有使用 TPS2378的设计原理图? 输出每个模块的功率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    原理图如下所示。 每模块4瓦。

    请注意、

    Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    您能描述一下这些单独的 PoE 锚模块如何连接在一起吗? PoE 控制器是否以菊花链形式连接?

    此外、您在这些波形上测量的信号是什么?

    VDD-VSS 的第一个波形是否为3个模块、VDD-VSS 的第二个波形是否为4个模块? 工作条件是什么?

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    输入和输出是 RJ45。 使用 RJ45将每个 PoE 锚模块连接在一起。   例如菊花链。 波形是测量 C2096。 具有3个模块的 C2096的第一个波形和具有4个模块的 C2096的第二个波形。 输入为 30W (IEEE802.3AT)、每个模块为4W。

    此致、

    Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能否发送单个 PD 上电且仅两个串联模块的波形? 这将有助于我们了解这些瞬变的来源。 此外、您能否在具有和不具有第二个菊花链 PD 的情况下、与该 Vdd-RTN 输出(C2096)同时发送 Vdd-VSS 输入上的电压波形?


    -Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    是否有更新?

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    请参阅以下波形。

    a. 1 PoE 锚定加电时间:

    b. 1 PoE 锚定电源电压

    c. 2 PoE 锚固加电时间:

    d. 2 PoE 锚点-电源接通电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您是直接通过电源还是 PSE 供电?

    如果电源:
    -您使用一根电缆连接到您的板上有多长时间?
    -您是否考虑将正极和负极电缆绞合在一起? 它可能会减少我看到的振铃。

    此外、考虑减小大容量电容器(C2096)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是直接通过电源还是 PSE 供电?

    PSE。

    如果电源:
    -您使用一根电缆连接到您的板上有多长时间?  

    10m。

    -您是否考虑将正负电缆绞合在一起? 它可能会减少我看到的振铃。

    如何操作?

    此外、考虑减小大容量电容器(C2096)。

    是的、我已经删除了这个、但仍然失败。

     

    您对此问题还有其他想法吗?

     

    此致、

    Sam Shyu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    有关将电缆绞合在一起的注释仅适用于电源输入、而不适用于 PSE 输入。

    除此之外、我建议订购 TPS2378EVM-105并进行比较。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户使用 PoE 适配器为电源输入供电、就像遇到一些问题一样。

     PoE 适配器仅提供48V 电源、没有 PSE IC。

    此致、

    Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    客户能否查看浪涌(82ms)后、VDD-VSS 是否在单个电路板上恢复到预期的48V?

    我可以看到、所有波形上的时间刻度仅为5ms/div。 我很好奇地想知道第一块电路板的 VDD-RTN 信号何时变为零(这意味着 RTN-VSS 导通 FET 完全导通)。

    此致、
    Tom Amlee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    是否有更新?

    此致、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    实验完成后、使用直流电源供电、六组装置所需的功率在正常负载下需要大约13W、48V/0.3A、正常启动电压不会下降。 已确认浪涌电流导致 PSE 限制电流。 我们将尝试以下解决方案来降低浪涌电流:
    1.减少 TPS2378之后的直流/直流转换器输出电容。
    2.在直流/直流转换器输出端添加负载开关。

    您是否有其他建议的解决方案来降低浪涌电流? 谢谢!

    此致、

    Sam Shyu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    不、这对我来说很好。 让我知道发生了什么。

    我建议在每个 PD 的输出端放置负载开关、以便每个 PD 能够按顺序完成浪涌。


    此致、
    Tom A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    作为市场营销经理、我将回顾一些较旧的主题、其中客户尚未确认我们的答案为"已解决"(回答他们的问题以达到满意程度)。

    在此主题上、我们还有什么其他帮助吗?

    如果不是、感谢您关注德州仪器(TI)的 PoE 产品,如果您将其标记为"已解决",那将会非常好。

    谢谢、