您好!
我正在测试模块 BQ24195作为新产品、我将 BQ24195EVM-193与 USB 接口适配器 HPA172搭配使用。
我正在尝试测试 PMID 升压模式、仅使用电池电源 BAT+@ 3.7V (使用张力源)。 我已按照手册 http://www.ti.com/lit/ug/sluua18a/sluua18a.pdf 第9页中的步骤操作。 我在 PMID 和 GND 之间有一个10欧姆的电阻分支。 但我在引脚 PMID 和 GND 之间测量3.09V、而不是预期的5.1V。
我在 GUI 上具有以下配置:
我们看到寄存器状态不会进入 OTG 模式。
我不知道问题是与 EVM 板有关、还是我做了一些错误。
OTG 引脚处于3.6V 的"高电平状态"、不知道它是否足够。
查看测试照片: