This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:bq24192输出为4.125A、bq24192情况下的温度为107.5゚C bq24192输出具有压降。

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705851/bq24192-bq24192-output-is-4-125a-the-temperature-of-bq24192-case-is-107-5c-bq24192-output-have-voltage-drop

器件型号:BQ24192

你(们)好,先生  

移除电池后 、bq24192输出是 bq24192的温度、情况是107.5゚C bq24192输出 有压降。

这是正常的、还是我们可以改进的一些建议?

                     Bogeye2e.ti.com/.../BQ24192.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bogey、

    BQ24192具有热调节功能、可在 IC 结温过高时拉回充电电流。 当连接电池时、这是正常现象、因为电池最终将支持负载/输出。  

    当没有电池时、允许输出电压调节下降以支持热调节功率降低、并且没有电池来捕捉到下降的输出电压。  

    热调节点为120C 结温、如果外壳上已经有107C 温度、则很可能出现这种情况。

    根据您的原理图、我无法立即看到任何值得关注的内容。 我还想说、这类热问题可能是由多种原因造成的。 因此、我强烈建议检查并考虑以下几点:良好焊接、过孔和 IC 的散热焊盘、用于散热的足够功率和接地铜覆铜、IC 散热焊盘下方的散热过孔、外壳内的系统或气流不良的其他区域、 其他组件的辐射和自发热、尤其是具有高 DCR 和不良热传导和二极管的电感器、可能的短路以及承载大量电流的高阻性路径。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我们在107゚C μ s 内使用 bq241992并具有电池组、则系统负载将通过 bq24192切换到电池、

    当结温过高时,电池路径始终可以保持?  还是结能够保护??

                                                                                                                  令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    BQ24192无法降低从电池到 SYS 负载的放电电流。 充电器的 BAT 和 SYS 引脚之间只有一个 MOS 开关、因此任何降低负载以改善热损耗的尝试都必须来自负载的外部控制。

    结温超过120°C 时、BQ24192只能在存在适配器时减少进入电池的充电电流。  

    正确的是、当适配器和电池组都处于107C_case 时、充电电流很可能会降至0、电池将对系统负载进行补充。

    理想情况下、热调节会尝试通过 IC 转换器和直接结果电感器来降低功率损耗、但如果结温已经在该温度附近、热调节无法采取任何措施来降低功率损耗。  

    一个问题是您的系统环境为何如此热@ 107C?  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。