This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295充电器被禁用

Guru**** 2496405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705246/bq24295-bq24295-charger-disabled

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件:BQ27510-G3

我´m 同一个问题。 我有一个过度耗尽的电池(大约1V)、并且充电器不能无缝工作、即使我让它充电大约4小时。 仅当我手动为电池充电几秒钟(使用连接到电源的万用表探针)以将其电压升高到2V 以上(VSHORT)时、它才起作用。 这种方法的问题在于、首先是它的一种变通方法、其次是必须不断地查找产品外壳(用胶密封)。

问题1:是否有办法在 VSHORT 电压下关闭电池的4小时安全计时器?

Q2:是否有方法将 VSHORT 电压值更改为较低的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Vitor、

    不幸的是、不是。 这些是器件内的固定阈值。

    不过、为了理解您的评论、您提到当您使用电源而不是充电器时、您可以使其充电至高达2V。

    您的电源在连接时提供了什么电流? 我们的充电器在此 VSHORT 状态下提供~100mA 电流、这应该足以提高电压。 我怀疑可能会发生其他情况、或者您的电池电量非常大。



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将电源线插入到调整到3.5V 左右电压的电池时、电流会溅到1A 左右并快速下降。 电压超过2V 仅需几秒钟。 当我将产品插入 USB 并测量电池端子上的去电压时、我看到没有加班增加、而是看到电池电压下降。 当电压高于时不会发生这种情况、我也怀疑可能存在其他问题。 我已附上一份我的设计。 我还´m bq27510-G3来监控电池。 电池是标准的2250mAh 3.7V 电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vitor、

    还有几个问题:

    如果您的电源电流限制为100mA、它是否仍会充电至2V (外部电源)?

    当您将 USB 连接到充电器时、电量监测计是否检测到充电器流入电池的任何电流?

    是否有任何其他东西连接到 VBAT? 器件或负载?

    您如何通过 I2C 控制充电器? 充电器上是否设置了任何内容? 在为充电器充电时、您是否有充电器的寄存器转储?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我已经对整个原理图进行了修订、并且还有一些与 BAT 端子相连的其他组件、这些组件可能会消耗100mA 电流。 此外、还可以更改代码以输出这些重新路由、以便我们了解充电器的工作情况。 一旦我获得该信息、我将在此处发布...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Vitor。

    请告诉我们。 如果您从 BAT 引脚消耗100mA 的电流、则可能不会向电池提供电流来关闭保护器/升高电池电压。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    我们没有收到您的回复。 问题是否已解决?